This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:LM48100q的开路检测功能无法实现的问题。μ A

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015820/lm48100q-q1-lm48100q

器件型号:LM48100Q-Q1

各位工程师好,μ A

    我们在使用LM48100q这个音频放大器的时候,客户需要有喇叭输出端的短路检测、开路检测功能。μ A

软件同事在调试的时候:DG_R θ EN寄存器设置为1(打开)的时候,喇叭的输出一端对地短路的时候,pin1(FAULT)引脚是可以拉低为0的。

而在喇叭的输出一端开路的时候,引脚1(故障)引脚电平是没有变化的。

我们在看了规格书后,发现规格书里面写的是可以检测短路和开路的,谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件寄存器2中位0和位1的值是多少(故障检测控制)?  

    此致、  

    Justin Beigel