This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AN-263 -正弦波发生器-对数整形-应用手册中的错误?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LF356, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015746/an-263---sine-wave-generator---logarithmic-shaping---error-in-app-note

主题中讨论的其他器件:LF356LM311

我正在尝试构建和修改 AN263中的正弦波发生器电路、如图14所示、尽管我在工作台上使用的是(TL071s 代替 LF356和 LF351、 和分立式晶体管代替 LM394和2N3810)、但电路描述不清楚或我做了一些不正确的事情、或者电路可能有错误?  

LM311输出端和 VCC 之间的1.2K 电阻器(+15V)的两端电压为30V (LM311的引脚1根据*注释、IN-位于 GND)、因此会发烫。 这个位置的电阻器值是否正确?!?

提前感谢! LM311

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    LM311 发烫是一个 迹象、表明出现了问题。 此时可能会损坏 LM311。

    LM311 (引脚7)的集电极输出为-15V 是可以的、这意味着 IN+输入为负。 输出 电流正常;30V /1.2k = 25mA。 LM311 不会发热、但1.2k 欧姆电阻器应非常热。 电阻器的功耗 高达750mW ( 此电阻器使用1W 或更高的功率)

    将 LM311拉出、然后在断电时测量所有引脚(LM311之前所在位置)到接地的所有电阻。 加电后、测量 LM311之前所处的所有引脚电压。  

    如果您发现问题并进行修复、请使用新的 LM311。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian

    只是在内部蜂鸣以查看我是否可以提供帮助、但我假设输出不应卡在低输出状态。  正如 Ron 提到的、大量功率被灌入 COL OUT。  我非常确定、这并不意味着会持续灌入这一数量的电流、并且可能会损坏器件、更不用说电阻器、如果功率不合适的话。  我不熟悉 AN、但最好先将此值提高10倍、以确保您的电路正确连接。  在调试电路时、这至少会将电流限制为更合理的值。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、感谢您的回复! 抱歉、如果我原来的问题不清楚、是电阻器变热、而不是 LM311。 目前、我已将其替换为具有更高电阻值的电阻器、电路将按应有的方式运行。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、是的、我有两个问题、首先、错误会使电路无法运行(VCC- ON 引脚4已断开连接)、电阻器变得过热、更换了电阻器、现在一切正常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。 感谢 Ian 采取后续行动。  感谢 Ron 的帮助。

    卡盘