This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:未使用的输入引脚

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015101/tlv320adc3100-unused-input-pins

器件型号:TLV320ADC3100

大家好、

客户仅使用 IN3L 和 IN2L、只是为了确保他们需要将一个电容器从 IN2R/IN3R 接地、对吧? 它们可以使用0.22uF 吗?

如果这2个引脚保持开路、会怎么样?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    建议放置一个电容器来将这些未使用的引脚接地 、以防止出现噪声问题。 客户使用的其他电容器值是多少?

    最棒的

    Carson  

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    客户使用的是0.47uF、但他们遇到了该电容器电源短缺的情况、是否可以更改为0.22uF 等其他值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是的、0.22uF 应该可以。

    最棒的

    Carson