This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:驱动7.5W 立体声扬声器(总计15W)时的建议增益值是多少

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015302/tpa3131d2-what-is-the-recommended-value-of-gain-for-driving-7-5w-stereo-speaker-15w-total

器件型号:TPA3131D2

您好、TI 专家、

我们将 TPA3131D2用作我们新产品中的组件之一。 我们希望使用此芯片驱动7.5W 立体声扬声器。 请告诉我们应使用的增益建议值、以便扬声器能够正常工作而不会出现失真。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增益设置与 TPA3131的音频输入电平和您所需的功率规格有关。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们目前正在使用 Aux 作为输入进行测试。 我们已经看到输出电压电平(来自 AUX)随使用的器件而变化。 此外、我们还发现各种型号的 Mi/Xiaomi 手机存在问题。

    我们可以使用的安全增益值是多少、因此放大波形中的输出电压/失真不会发生削波。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您可以尝试将最小增益设置为20dB。 它应满足您的电源要求。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    目前、我们已将增益本身设置为20dB。 我们将4 Ω 10W 立体声扬声器连接到 TPA3131D2的输出引脚。 我们发现、当高底座以最大 AUX 音量启动歌曲时、扬声器停止播放几秒钟。 它在大约4-5秒后重新开始播放。  

    我们尝试将电源电压(PVCC 和 AVCC)从6.5变为7.8V。 我们没有发现上述行为有任何改进。 当我们尝试将电源电压设置为7.8V 以上时、放大器不工作(扬声器无输出)。

    GVDD 电压在6.9V 时测得、PLIMIT 引脚短接至 GVDD 以设置最大功率限制。

    请就我们面临的问题向我们提出一个解决办法。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您可以向我们分享原理图吗?

    似乎是 OC 故障问题。 发生问题时、您是否检查了故障引脚状态?

    输出 LC 滤波器怎么样? 电感器的 Isat 是否足够?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_tpa3131d2_5F00_2021_2D00_07_2D00_06.pdf

    尊敬的 Derek:

    请找到随此响应附带的 PCB 原理图。 此外、请在下面的问题上查找我的意见:

    1. 发生问题时、您是否检查了故障引脚状态?

    >>否、我们未在问题发生时检查故障引脚的状态。 如前所述、当暂停发生时、器件似乎在4-5秒内自动恢复。 根据我的理解、如果发生故障、我们需要进行下电上电。 如果我的理解有误、请改正。 此外、如果我们需要在故障发生时探测故障引脚、请告诉我。

     2.输出 LC 滤波器有何作用?

    >>抱歉、我无法正确理解此问题。 请告诉我这个问题到底是什么意思。

    电 感器的 Isat 是否足够?

    >>根据电感器的 Isat、您是要询问最大电流额定值吗? 对于我们的设计中使用的电感器、最大额定电流为25mA。  

    从数据表中可以看出、对于8 Ω 扬声器、功率输出为4W。 请告诉我4欧姆扬声器的近似输出是多少。 我们提出这个问题的原因是 我们在测试时看到的另一个重要观察结果。 我们在设计中使用了另一个放大器(PAM8610)、并将性能与 TPA3131D2进行了比较、使所有其他参数(输入、电源等)保持固定。 我们发现、与使用相同扬声器的 TPA3131D2相比、与4 Ω 扬声器一起使用时、PAM8610产生的输出音量要高得多。 请告诉我为什么会有差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    根据您之前的评论、我们从电路板上移除了缓冲器和滤波器电路。 我们发现、通过此修改、扬声器没有以最高音量暂停。 因此、我们认为问题可能与电感器的 Isat 有关。 请建议电感器的 Isat 值。

    除此之外、请回复我之前的回复中的问题、因为我们需要您的建议来推进我们的设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaya,

    真是个好消息!

    因为我们有很多工作要做,所以我们不能在很短的时间内回复。 但我们将及时回答每个 E2E 问题。

    谢谢!

    此致、

    Derek