This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:静音放大器;SDZ 引脚阈值(需要电平转换器?)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015707/tpa3126d2-mute-sdz-pin-thresholds-level-shifter-required

器件型号:TPA3126D2

您好、TPA3126D2配置为2 x BTL 模式、差分输入、AVDD=PVDD=24V、PLIMIT=GVDD、混合模式(ModSel=GND)、 增益= 20dB、AM0..2= GND、FaultZ 连接到 SDZ。

SDZ 和静音引脚的阈值是多少? 目前、两个引脚都连接到 MCU-GPIO (0V/3.3V)。

静音和 SDZ 阈值是否足够低以满足该 szenario 要求、或者我们是否需要电平转换器以实现稳定运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅  数据表中的表7.3运行条件和表7.1最大额定值。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孔燕明、您好!

    谢谢你。