This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:在 LC 滤波器之后以 PBTL 模式连接扬声器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015355/tpa3245-connecting-a-speaker-in-pbtl-mode-after-the-lc-filter

器件型号:TPA3245
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!

我尝试在 BTL 立体声和 PBTL 单声道 模式之间切换、而不是在 M1、M2引脚和下拉 INC 和 IND 之外进行任何电路更改。

在滤波电容器之后将扬声器连接为 PBTL 是否安全?

TI 数据表应用示例

我要做的是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系、但请注意、该配置实际上使输出电容加倍。 我想问您为什么要这样做? 它是否是电容器的有限交流电源能力?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam!

    感谢快速响应。 我将在 BTL 立体声和 PBTL 单声道模式下测试 TPA3255 EVM、但我只有1块 EVM 板。 拆除和焊接 OUTC/OUTD 分流器真的很累、因此我想检查即使在未从电路板上移除分流器的情况下测试 PBTL 模式是否安全。

    我将尝试更改输出电容值、以便高频不会像 PBTL 模式那样被滤波

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白。 只需将 SpkA 和 SpkC 短接在一起以实现 PBTL 设置(类似于 SpkB 和 D)。 1uF 至2uF 的影响不大。 请记住、LC 频率响应略有变化。

    谢谢!

    此致、

    Sam