This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:请在 PPC3中重新激活我的访问、以更新 TAS5825P 的应用

Guru**** 2562410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825PEVM, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015356/tas5825pevm-please-reactivate-my-acces-in-ppc3-to-update-application-for-tas5825p

器件型号:TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5825P

您好!  
我们同时使用 TAS5825P 和 TAS5825M 芯片。 今年、我获得了两个应用程序的 PPC3访问权限、现在、由于 TAS5825P 有了新版本、我在 PPC3中无法访问该应用。 您能解决这个问题吗? 我还需要连接开发套件 TAS5825PEVM。

7月4日快乐
此致、
劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Laurent、

          请给我您的电子邮件地址以进行授权。

          请登录"我的安全软件"并检查是否存在 TAS5825P 访问权限。  

     https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Le

    我现在可以更新最新的 TAS5825P。 感谢您的支持。

    我的电子邮件是 laurent.knuchel@azna.ch

    现在 、我还遇到了 PPC3中先前版本的 TAS5825P 应用中出现的另一个问题。 当我连接 到 TAS5825PEVM 时、我会收到 消息:"此应用需要 EVM 上的 TAS5825P (器件 ID:0x97)器件。 找到设备 ID。 :0x97"
    请参见下图。 可以帮帮我。

    此致、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Laurent、

         这是正常现象、您可以忽略它。  

    Leon