This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在4R 时将电源电压限制为53.5V 是什么?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015325/tpa3255-what-is-limiting-supply-voltage-to-53-5v-at-4r

器件型号:TPA3255

有一个用例、在 峰值为54.5V (13节锂离子电池组)时运行非常有用、但我担心在该电压下会发生什么情况。

如果我只有一个通道在运行以帮助散热、会有帮助吗? 还是当前问题? 我已经检查了仿真、驱动器的预期最低电流为4.1R。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要是热问题。 较低的阻抗负载意味着输出相同功率时的电流更高、这会显著增加器件上的功率耗散。

    其次、当输出相同的功率时、较低的阻抗负载意味着较高的电流。 寄生电感引起的尖峰较高。 长期使用时可能会存在一些稳定性问题。

    谢谢!

    此致、

    Sam