This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:双二阶系数计算器:大滑块的作用是什么?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015116/tlv320dac3100-biquad-coefficient-calculator-what-s-the-large-slider-for

器件型号:TLV320DAC3100

我已经了解 了 Biquad 系数计算器的大多数元素 的用途。 但是...

Biquad 系数计算器中的大滑块 是什么?  当我移动它时、它不执行任何操作。 (下图中目前为-15、5dB)
滑块是否执行任何操作?

我想、我可能需要在滤波器曲线上保持在0dB 以下、 或者如果超过0dB、这一点无关紧要吗?

感谢 你的任何帮助。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎"Multi Biquad Playback Filter Tool" 是"TI Biquad 系数计算器"的错误版本。
    在  TI Biquad 系数计算器中、滑块有助于测试溢出标志。