This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:LM4674与 LM4674A 之间有何差异?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4674, LM4674A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014579/lm4674-what-is-the-difference-between-the-lm4674-and-the-lm4674a

器件型号:LM4674

尊敬的 TI 团队:

LM4674和 LM4674A 有何区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中主要封  装不同:一种是 DSBGA 封装,     另一种是 WQFN 和 DSBGA 封装。   关断电流也不同。 没有看到任何其他差异。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关断电流规格适用于 LM4674A。

    但是、LM4674比 LM4674A 更昂贵。 您能告诉我原因吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只熟悉  零件的技术方面, 不熟悉零件的其他方面。

    此致、

    Arash