This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:采样时钟异常

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014658/pcm1862-sampling-clock-anomaly

器件型号:PCM1862

您好、TI

当我使用 PCM1862时、SCKI 输入始终为12.288MHz、相关寄存器设置如下:

(0x2a):0x1
(0x2b):0x8
(0x2C):0x0
(0x2D):0x0
(0x29):0x1

在此配置下、采样时钟应为48K、但示波器测量的时钟为59K。 请帮助分析原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    您可能还需要包含许多其他相关寄存器。 听起来您是在48kHz 主模式下运行。

    您将寄存器0x20设置为什么? 是否已禁用自动时钟检测? 此外、 您将 BCK 分频器更改为 LRCK 分频器了什么? 如果您希望每个通道具有32位、则应将其设置为1/64、默认情况下为1/64。

    如果您使用的是 PLL、则应将 PLLCK- SCK 分频器设置为1/16 (寄存器0x25至0x0F)。 您还应将 SCK 转盘分频器设置为1/2 (寄存器0x26至0x01)

    产品文件夹中有一个 PLL 计算工具 、您可以使用它来帮助进行此时钟配置!

    最棒的

    Zak