This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:输出为44.1k 时、子代码数据报告48K

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014750/dit4096-subcode-data-reporting-48k-when-output-is-at-44-1k

器件型号:DIT4096

器件配置如下。 功能按预期工作、但通道状态缓冲器中报告的采样率为48K。

器件在44.1k 时正确输出音频。

是否有任何使子代码数据报告正确的采样率的建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ceri、

    更新与 HW 引脚无关的通道状态位 将要求您通过将 CSS 引脚绑定为高电平并使用 C 输入引脚设置位来以串行方式更新通道状态缓冲器。 请参阅数据表中的图5以供参考。

    否则、您需要在软件模式下操作器件、以通过控制端口更新通道状态缓冲器。

    最棒的

    Zak