This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:回声抵消(AEC)白皮书

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014814/tas5805m-whitepaper-on-acoustic-echo-cancellation-aec

器件型号:TAS5805M

是否有描述如何将 AEC 与 TAS5805M 结合使用的白皮书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geert、您好!

    没有。 TAS5805M 提供 SDOUT 连接、可与您的 SoC 或 DSP 接口的 I2S 信号/时钟配合使用、而不是处理 AEC。 然而、AEC 通常在 SoC/DSP 中处理。 以及示例系统图

    • SDOUT 是一个与来自内部 DSP 的音频数据流相同的音频数据流
    • 为主系统处理器提供精确的已处理音频数据流、以增强回波消除功能
    • 这样可以优化尺寸和系统成本、或者为另一个信号打开 ADC 通道

    此致、

    Luis