This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:TDM 格式的通道顺序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014683/pcm1865-channel-order-in-tdm-format

器件型号:PCM1865

您好!

我想问两个有关 PCM1865的问题。

  • 采用 TDM 格式的 PCM1865的 ADC 通道顺序是什么? 第一个通道 CH1[L]、然后是 CH1[R]、CH2[L]和 CH2[R]、顺序是否有序? 我指的是数据表中的图46。
  • 建议 VREF 引脚上的电容器使用哪种电容? µF 表的第11页(引脚 µF)中提到了1 μ A、而图58和66中提到了2.2 μ A。 哪一项是正确的?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、您对通道分配的理解是正确的、但也请注意、这些分配是灵活的、因为可以使用混频器更改时隙。

    我们在 EVM 上使用1uF、但最终无论您在 VREF 引脚上使用1uF 还是2.2uF、都没有什么影响。

    最棒的

    Zak