This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:使能输入输出上的引脚行为-输出不关闭、但削波

Guru**** 2970950 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135917/opa1622-enable-pin-behavior-on-input-output---output-not-off-but-clipped

器件型号:OPA1622

大家好、

我收到了一个我设计的简单单位增益板、并注意到一个非常奇怪的行为:当 OPA1622使能引脚短接至接地时、输出在-1.4V 和+1.6V 之间进行削波。
我的理解是、将 ENABLE 引脚置为低于0.8V 时、输出将变为高阻抗... 我弄错了吗?

只需确认一下、使能引脚上的电压是否可以低于 GND、也可以高于 VEE?

非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输出级晶体管被关闭、但是不应将输出级视为处于高阻抗状态。 下面的原理图显示、ENABLE 引脚受 VCC 和 VEE 的二极管保护、不应超过这两个电压。 您是否有可分享的 PCB 原理图供我们审阅? 您能否分享器件在电源、共模、输出负载等方面所处的条件?

    此致、  

    Chris Featherstone