This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:如何在不同阻抗下实现 L/R 输出功率的一致性

Guru**** 2549570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134686/tpa2016d2-how-to-achieve-the-consistency-of-l-r-output-power-for-different-impedances

器件型号:TPA2016D2

尊敬的 TI 团队:

对于 TPA2016D2的设计、我们遇到了一个新问题、即由于结构设计、左扬声器的 FPC 相对较长、因此引入了大约1.1欧姆的直流阻抗、导致两个扬声器的增益差异。 我们是否有针对此问题的硬件设计端解决方案、或者是否可以使用软件解决此问题?  

开始时、我们希望通过软件设置不同的 L/R 增益值、以实现 L/R 输出功率的一致性、但 AGC 函数会将两个输出功率拉至相同的值。 那么 、您能 不能为这个问题提供一些好的建议呢?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的扬声器放大器专家请等待至少12-24小时来回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    补偿负载阻抗差异的最简单方法可能是添加串联电阻器、总计为2.2欧姆。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师