This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:TPA3111D1-Q1 AVCC 内部 LDO 工作电流

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135709/tpa3111d1-q1-tpa3111d1-q1-avcc-internal-ldo-operating-current

器件型号:TPA3111D1-Q1

您好,专家:

  由于我们发现封装尺寸为10欧姆,因此我想知道 PVCC (输入) 12V 条件下 TPA3111D1-Q1 "AVCC"引脚(内部 LDO)的最大电流

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在12V AVCC 时、AVCC 电流最大值为8mA、SD 处于高电平状态。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢