This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:原理图审阅和 I2S 总线功能检查(2)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135906/pcm1860-schematic-review-and-i2s-bus-function-check-2

器件型号:PCM1860

您好、先生、

按如下方式排列测量数据、

1. 在 MD6/MD5/MD2 (000) SE 通道1 (VINL1和 VINR1)模式下

2、引脚6 (VREF)/C17=1.65V、引脚11 (LDO)/C29:=1.95V

引脚16 (LRCLK)/R24=48kHz & 引脚17 (BCK)/R25=~3.07Mhz

 4。引脚18 (SDOUT)/R26:无数据输出~ 0V?

、引脚1 (VINL2/VIN1M)、PIN2 (VINR2/VIN2M)和引脚27~30直流偏置为1.65V

6 、引脚3和引脚4的直流偏置漂移在0V 至~1.4V 范围内不稳定、波形如下图所示。

当前的问题是、为什么引脚3和引脚4的直流偏置电压不稳定、并且 I2S 数据引脚没有信号输出?

需要你的帮助!

谢谢、

Tom