This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:延迟?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134758/tas5806md-latency

器件型号:TAS5806MD

是否有人测量了 TAS5806MD 器件的输出延迟?

我希望 通过固态 D 类放大 器使用 TAS5806MD、因为它显著简化了我的设计、而不会增加过多的额外成本并带来大量其他功能。  

但是 、我不能将这款智能放大器用于未来的项目、直到我知道扬声器上听到输入 I2S 信号和输出之间的延迟。 我已经查看过数据表、但找不到任何相关内容。

有没有人测量过这个值、或者可以给我一个球栅数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    我们没有这方面的数据。

    我将对其进行测量、然后通知您。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

        对于 TAS5806MD、I2S 和输出信号之间的延迟约为250us。

       谢谢。

    张艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测量 Aylin