This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717PHPR -器件似乎不稳定-向 OSC 电阻器或导致其导通的走线添加电容

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135637/tas5717-tas5717phpr---device-appears-to-be-unstable---adding-capacitance-to-osc-resistor-or-trace-leading-to-it-turns-on-device

器件型号:TAS5717

您好!

我们正在使用您的其中一个器件、即 TAS5717PHPR、我 发现有问题。

具体而言、除非我用手指在引脚14、15或16周围或直接施加一点电容、否则不会产生音频。 我可以使用示波器探头甚至是小型珠宝螺丝刀触碰18.2电阻器的热端、音频会弹出。  当我说我施加了电容时、我意味着我将小螺丝刀放置在走线上、覆盖了阻焊层、因此我不会物理接触走线。   我想知道、为什么对通向18k 电阻器的迹线(小螺丝刀)施加一个小电容将激活音频。

 我已确保18.2k 电阻器正确。  

 坠尘率约为15%- 8个单元-其他单元工作正常。

 您的应用手册指出、A_SEL 线路上的电阻器应为15k。 我们的仅为10k、它是一个下拉电阻器。 这是一个改变游戏的人吗?

上周五、我将原理图发送到您的聊天热线。  如果有任何关于该部件为何看起来不稳定的反馈、我将不胜感激。  这不是一个新设计。  部件是否发生了变化? 这可能是假冒的吗?

奇怪的是、

John Cerny

高级 质量工程师

Newhaven Display International

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    您可以向我发送原理图吗?

    似乎未附带原理图。

    谢谢。

    Jesse