This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:如何运行内部 DSP 以使用 PPC3的保护算法。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136106/tas2557evm-how-to-run-internal-dsp-for-using-protection-algorithm-by-ppc3

器件型号:TAS2557EVM

尊敬的 TI:

我们有 TAS2557EVM 板、并使用 PPC3对其进行控制。

在 PPC3的"测试和测量"中、我们只能选择 Rom mode1或 Rom mode2。

下面是我简单的问题。

1.我们是否可以使用 PPC3的 DSP 扬声器保护算法?

(我们希望选择智能放大器模式(并使用 DSP 扬声器保护算法),而不是 Rom 模式1和2。)

2.我们可以启用或禁用试验提示音吗?

3.如果问题2是,我们能否控制所有设备处理模式(Rom mode1、Rom mode2和 Smart Amp Mode)上的提示音?

谢谢、

SeungKyu Joo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,SeungKyu ,

    以下是一些意见:

    1. 要在智能放大器模式下运行器件、应访问"调优和音频"处理面板、而不是"测试和测量"面板。
    2. 器件需要导频才能从扬声器获取 IV 感应反馈。 该器件可配置为仅前馈保护、从而禁用导频并运行保守的保护算法、而无需实时 IV 感应反馈。
    3. ROM 模式下不存在试验音、有关智能放大器模式下的试验音、请参阅上面的 Q2。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师