请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136276/tpa6304-q1-mute
器件型号:TPA6304-Q1您好的团队:
目前、客户正在使用 TPA6304-Q1功率放大器。 当音量设置约为- 10-0dB 时、输出扬声器将为2 Ω、40W、并将被拉至死区状态。 芯片是否具有故障清除功能来处理此问题?
2.请确认 TPA6304-Q1。 除了寄存器0x04写入值0x0a MUTE 之外、没有其他方法可实现静音、也没有 POP。