This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:搜索音频以满足输出需求

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135326/tpa6211a1-q1-search-an-audio-to-meet-the-output-demand

器件型号:TPA6211A1-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

大家好、

请帮助检查 TPA6211A1-Q1是否能够满足输出需求。

输出电压: 1Vrms±1dB

频率响应: 20Hz~20kHz/±3dB

TTPA6211A1-Q1是否正常? 还是有其他建议?  谢谢。

BRS、

豪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury、

    很抱歉耽误您的时间、TPA6211A1-Q1似乎在该频率范围内工作、但我不确定输出电压是否为1Vrms。 我们的扬声器放大器专家将在12至24小时内回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    谢谢。 期待您的进一步回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury、

    是的、TPA6211A1的电压为5V、8 Ω 时可支持高达3Vrms 的电压。 前面列出的规格应该可以。