This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251

Guru**** 2663155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134705/tpa3251-tpa3251

器件型号:TPA3251

你好

TPA3251的新原型出现了类似问题(复位保持低电平、FAULT 和削波高电平)。 重置 由 TCM 809和主机控制器进行引导。

 您是否解决了问题? 我可以用相同的解决方案来解决我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、FAULT 和 CLIP OTW 保持低电平...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVDD 和 GVDD 也保持低电平(约为0.4V)。 我没有测试强制复位为高电平。 我制作了第一个完全相同的原型、 它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      很抱歉、似乎我们不知道您的问题的背景。 请向我们提供更多详细信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow He

    我的问题看起来和  的问题一样。

    我使用 TPA3251 (BTL 立体声)制作了放大器的原型。 第一个电路工作正常、第二个电路工作正常(相同的 PCB、相同的原理图)。 问题在于上电时、FAULT 和 CLIP OTV 引脚保持激活(低电平)、并且复位 也保持  低电平。 然而、复位引脚由一个 µC 控制、此引脚上电延迟为300ms (3、3V)一个增加了240ms 延迟的 TCM809。

    我已经测试了所有电源引脚、PVDD 为36V、GVDD 和 VDD 为12V、但 DVDD、AVDD 和 VBG < 0.5V。

    目前、我已解焊 TPA 3251、而 TCM809的引脚(即 TPA3251的输入引脚复位)在~500ms 上电后为高电平(3、28V)。 在 TPA 被执行时、复位保持低电平...

    它看起来像是一个硬件问题(焊接不良或类似问题)、但可能是一个众所周知的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DVDD、AVDD、VBG 电压异常。  保护被触发。

    需要确认的几个事项:

    芯片是否可能有任何问题。

    2.您说过另一个电路正常工作、这2个电路是否在具有相同负载电阻的同一电源下工作?

    3.由于故障和削波电位均为低电平、OTE 或 OLP 被触发、您是否发现芯片或环绕电路存在任何热问题?

    谢谢。

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    是的、这两个电路完全在同一电源(36V)和负载电阻(8r)下工作。 我没有检测到任何温度问题(TPA3251是冷的、其他芯片 也是如此)。

    我认为您对 TPA 芯片的问题是正确的。 我将使用一个新的电路来测试该电路。 请尽快回答;-)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    这确实是 TPA3251芯片的问题。 我用一个新的更改了它、现在它似乎正常工作。 

    谢谢!