This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:双向扬声器@96k

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135493/tas5805m-two-way-speaker-96k

器件型号:TAS5805M

您好!

我需要从 I2S 输入向两个放大通道馈送左通道、但它们必须具有不同的 EQ、所有这些都是@ Fs=96kHz。


根据处理流程应用报告(SLOA263A)、在处理流程1中、唯一一个兼容96k 的流程是、有一个输入混合器可以将左侧输入路由到左侧通道混合器、将左侧输入路由到右侧通道混合器(书籍0x8C、第0x29页、0x18和0x24之间的子地址)。 借助这些寄存器 、我可以使用左侧输入来驱动右侧放大器、但当我 这么做时、有源均衡器是左侧通道之一、右侧通道不会影响任何内容、因此当我在 L 和 R 放大器通道上路由左侧输入时、 这两个通道仅受左 EQ 的影响、就好像 eq 在输入混频器之前一样。

我做了些什么问题、还是输入混频器之前的 eq?

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaud、您好!

      EQ 位于 TAS5805M 处理流程1的输入混频器之后。

      如果要 单独调整左声道和右声道的 EQ、应取消选中 均衡器块中的 Gang 按钮。

      谢谢。

    Aylin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样、谢谢。 我直接使用这些寄存器、所以必须将 DSP_MISC_register (地址0x66)位3:BYPASS 控制设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、你是对的。

    请先读取0x66寄存器、然后更改相应的位、这里是位3。

    谢谢。

    Jess