This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:TAS5760M 背景噪声

Guru**** 2445210 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760MD, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134585/tas5760md-tas5760m-background-noise

器件型号:TAS5760MD
主题中讨论的其他器件: TAS5760M

您好,TI   专家:

我们的机器以前在 TAS5760MD 上使用过、机器正常。

去年,由于芯片市场的紧张,我们 购买了一批 13+TAS5760MD (芯片屏幕打印   P31AQG9T  G4   TAS5760M) 。

第13+批的性能 与其他批次相比较差。

13+ 批次在 正确通道中具有较大的背景噪声。   如果改回最新批次、则不会出现此问题。

说明: 我们使用软件来控制 TAS5760M、包括增益、音量等。 不同批次的芯片软件不会改变

设置如下:

0x01、0xFF  // MUTE AMP

0x02、0x1c

0x03、0x00

0x04、0xe5

0x05、0xe5

0x06、0x21

0x01、0xFD  //撤消 AMP 的静音

您能帮我们解决这个问题。

 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping。

    [引用 userid="499479" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134585/tas5760md-tas5760m-background-noise ]13 个以上批次在 正确通道中具有较大的背景噪声。   如果更改回最新批次、则不会出现此问题。[/QUERP]

    您是否意味着其他配置相同、只需更改芯片即可解决问题?

    如果是、您能否使用 AP 测试两个芯片的 ICN (SPK)、应使配置与数据表相同。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、软件配置 和 硬件电路都是一样 的,只更换芯片就能解决问题。我想知道这一批芯片和其他几批芯片之间是否存在性能差异。  或者13+A 的抗干扰能力是否存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping。

    您能否从您提到的问题批次中再测试几个芯片、以查看是否存在相同的问题?

    [引用 userid="519384" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134585/tas5760md-tas5760m-background-noise/4211918 #4211918"]如果是这样,您能否使用 AP 测试两个芯片的 ICN (SPK),应使配置与数据表相同。

    同时、您能否提供我之前提到的测试数据?

    BR。

    魏秋。