This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:使用后、输出声音非常小

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136403/tas5828m-after-use-the-output-sound-is-very-small

器件型号:TAS5828M

您好!  

现在我已经使用 TAS5828MDADR 完成了原型测试、但问题是声音非常低。

我不太清楚原因。 可以给我一些建议吗? 我是否可以遵循任何相关的配置文档?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    可能需要确认以下几个原因:

    考虑是否正常输入 I2S 信号。

    2. DSP 中的增益设置是否太小?

    3.安培电源是否稳定?

    BTW、您能否在放大器中提供一些原理图和电流设置文件?

    谢谢。

    Jess