This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:如何使用计算机控制 DRV2605的振动

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136424/drv2605evm-ct-how-to-use-the-computer-to-control-the-vibration-of-drv2605

器件型号:DRV2605EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2605

我想通过计算机远程控制 DRV2605的振动、而不是触摸 B1和 B2来触发振动。 我想知道该产品是否支持该产品,如果支持,我该怎么办?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的触觉专家 Arthur 将在12-24小时内对这条线程进行评论。  

    感谢您的耐心等待。