This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:噼啪噪声

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136262/lm49450-pop-noise

器件型号:LM49450

大家好、

您以前是否听说过爆音噪声问题?

我们的最终客户要求我们解决静音和取消静音期间的“噼啪噪声”问题。

我们仅更改了静音寄存器。 你有什么意见吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以在 e2e 中搜索"噼啪噪声"、您会发现有关这方面的多个主题。 这在模拟输入放大器中很常见、该器件同时具有模拟和数字输入。

    正如您从这些线程中学到的、这种现象是由上电/断电期间的瞬态引起的、它非常依赖于每个系统、可能需要进行一些测试来了解瞬态的来源。 需要检查的是、如果您具有差分输入、则输入端的阻抗匹配。 您还可以增加旁路电容器、从而减缓充电和放电瞬态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师