This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:现在已从 TAS2505数据表中删除 LDO、现有设计会发生什么情况?

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132457/tas2505-now-that-ldo-has-been-removed-from-the-tas2505-datasheet-what-happens-with-existing-designs

器件型号:TAS2505

大家好、我刚刚关注这个主题(这个主题现已锁定)、因为我的设计目前正在生产中、它使用内部 LDO (如上一个主题和修订版 B 数据表中所述)。 在查看生产过程中出现故障的单元(LDO 输出端为低电压)时、我查看了数据表、发现 LDO 部分已删除。

看到  和他的回复、他们表示新数据表即将发布(参考当时的情况)、让我感到紧张。 我无法在产品页面上看到任何特定的内容来指示更改

我想知道这个 LDO 被移除的原因、以及从现有设计的角度来看、这个 LDO 的长期结果是什么。

LDO 是否已从稍后生产的器件中的器件中移除? 我是否需要重新制造电路板以包含外部 LDO (还需要寻找额外的空间来放置额外的器件)?  

 LDO 是否仍然存在(用于传统产品支持)、但出于其他原因建议使用外部 LDO? 如果是、还有什么原因? 如果继续使用它、它是否会产生长期影响?

感谢你的帮助。

此致、

Steve B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如您所知、内部 LDO 与某些特定的器件无法启动相关。  我们从数据表中移除 LDO 的原因是、建议在我们进行修复时不要使用该器件块。
    您可能会注意到、此器件的 Q1版本数据表未删除 LDO 块、这是因为此器件已实现固定电压、并且保持了 LDO 功能。 我们正在过渡到商用(非 Q1)器件上的相同修复。 因此、出于长期目的、您可以保留 LDO 功能、如果在某些情况下您有其中一个极少发生故障的器件、则只需将其更改为最近购买的新 IC 即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否 有用于固定器件循环的 D/C?  

    我在早期版本的 LDO 中遇到了一些困难、并在初始化寄存器之前实现了外部硬件复位、这似乎解决了这个问题。 尽管我可能刚刚遇到了一个行为不正常的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我将与您进行私下讨论、期待我的 e2e 朋友邀请函。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我认为您正在与我们的本地支持团队联系、我将跟进讨论并提供进一步的更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    是否有任何方法允许在论坛中继续进行这些类型的讨论?  我有与 Steve 相同的问题、涉及现有设计、快速过渡到电子邮件以及后续锁定帖子、这迫使我们重新发布该问题、并为我们的本地支持团队创建新问题。   

    我们使用的是 Q1版本。  在 Q1器件上实施修复的日期代码是什么?  然后、我可以验证我的当前库存是否容易受到问题的影响、并为新订单规定日期代码。  

    是否有关于 Q1器件可用性的详细信息以及修复方法?  如您所知、TI 的供应限制几乎影响到所有器件、交货周期超过52周。  想知道是否有最新的 Q1器件(TI store 缺货)。  TI 是否有机会为现有库存的客户提供器件的在线更换?  似乎我们中的许多人现在正忙于解决超出规格部件的问题。   

    Q1版本的最新可用数据表(2022年2月)仍删除了大部分内部 LDO 信息。  2022年2月版完全缺少2017年数据表第8.4.8节的详细信息。  奇怪的是、2022规格仍在特性部分中提到了单电源(2.7V-5.5V)的要求。  功能方框图仍然显示了内部 LDO 及其与 AVDD/DVDD 的连接。  不清楚 LDO 是否支持最新器件。  也许数据表正在等待修复部件的制造过程?   

    作为使用案例的后续操作、我们的系统会将器件保持在复位状态(10k 下拉)、直到我们希望启用音频(启动后)。  这意味着器件在初始上电期间处于复位状态。  将器件保持在复位状态是否可以缓解启动问题?  到目前为止、我们尚未注意到问题、但可能尚未进行足够广泛的测试。   

    是否有关于启动故障频率的详细信息?  1000个中的 x 个启动事件?   某些器件是否更有可能出现此问题?  以下是我们迄今收到的解决方法详细信息:   

    我们已经看到一些应用程序使用了权变措施,但 TI 不保证这些解决方案:

    • 当使用内部 LDO 为两个电源轨供电时、在 AVDD 和 DVDD 之间添加一些电阻器。 这将导致为 DVDD 供电的延迟、这有助于获得正确的序列
    • 首先斜升 SPKVDD、然后在一段延迟后斜升 IOVDD。 某些系统在 IOVDD 首次斜升时显示该问题的可能性增加
    • 长时间保持复位可能类似于 IOVDD 斜坡、但我们无法保证它适用于所有装置、这可能会有所帮助

    谢谢!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请等待12至24小时让 Ivan 发表评论。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    任何新的顺序都应该是执行了修复的器件。 您可以通过封装上的 revC 标签或顶部标记上的最后一位来知道这一点
    只要是最新版本的新器件、TAS2505-Q1就可以使用内部 LDO。 TAS2505 (商用版)仍然没有实现相同的版本、因此我们仍然建议不要将内部 LDO 用于该版本的器件。 只是想澄清这一点、因为这可能会导致一些混淆、因为这些文档共享一些文档。
    上述变通办法是正确的、请注意、这些办法不能得到保证、只是基于先前的应用观察结果。 最好的选择是使用新材料。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师