This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424EQDKQRQ1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135706/tas6424e-q1-tas6424eqdkqrq1

器件型号:TAS6424E-Q1

您好,专家:

  因为我们的客户评估了75W 或更高的最大功率应用。 我想知道以下情况下的效率 以评估功率耗散。  

条件。

(1) 4 Ω、PVDD = 25V、THD+N = 1%、TC = 75°C、 BTL   典型功率:每  通道57W。

(2) 4 Ω、PVDD = 25V、THD+N = 10%、TC = 75°C BTL   典型功率:每  通道75W。

(3) 2 Ω、PVDD = 25V、THD+N = 1%、TC = 75°C、PBTL  典型功率:每通道120W。  

(4) 2 Ω、PVDD = 25V、THD+N = 10%、TC = 75°C、PBTL 典型功率:每通道150W。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

      它是非常大的 PVDD 和我们希望工作的输出功率。 我是否可以知道我们感兴趣的 PWM 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影:

     现在只进行评估。 PWM 频率 fsw=384Khz 还是您有任何针对25V PVDD 应用的 PWM 频率建议 ?  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

      对于如此高的功率输出、384KHz 是一个不错的选择、避免产生过多热量。 我们目前还没有所有数据、我想下周可能会为您提供测试结果。 请通过电子邮件与我们联系、让我们了解有关您客户的更多信息。 他们的姓名、当前项目以及可能的预期用途。 谢谢你。

      shadow-he@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影:

      我想知道 、如果 PWM 频率 fsw=384Khz、您是否有任何更新、以便在 PVDD=25V 应用中获得 TAS6242E-Q1效率?  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊。

    影子今天不在办公室、他回来时将回复您。

    BR。

    魏秋。