This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424EQDKQRQ1

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134694/tas6424e-q1-tas6424eqdkqrq1

器件型号:TAS6424E-Q1

您好,专家:

  请问 在 TAS6424E-Q1的以下条件下、我们是否有功耗和热性能数据?  

条件:

1. PVDD=VBAT=12V。

2 Ω 扬声器采用4通道 BTL 模式。  

3.最大功率:每通道45W,总计=4通道。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    首先、使用12V 电源时、您将很难达到45W。  运行时的典型汽车电压为14.4Vdc、您将达到所述的功率值。  您可以确定数据表中图形的功率耗散。  功率级别为4 x 45W 或180W。  图7-9、7-10和7-11包含您需要的数据。  例如、180W 和2欧姆时的功耗约为37W。 因此、最大功耗为180W +35W= 215W。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

      感谢您的解释,非常清楚,谢谢   

    我正在研究该部件的热建模,希望培训客户,但并不清楚,您能否在此功耗条件下提供热建模示例?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

      我们可以为客户提供简化模型、但无法提供包含结构内部任何详细信息的模型。 它高度机密。 简化模型是否适合您的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影:

     当然,您能否给出45Wx4应用程序的简化模型示例?  非常感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

     我将通过电子邮件将模型发送给您 热模型不包含任何电气参数。 我们的客户可以将我们的器件模型放入其仿真项目中、并可以键入所需的任何功率耗散值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影:

      我已经向客户提供了计算示例,并将向客户提供模式,谢谢