大家好、
我 正在尝试使我们的编解码器与12MHz 晶体一起工作。 我们仅为应用连接了 MCLK。 是否可以使用12MHz 时钟配置 TLV320AIC3204、或者是否需要将其配置为 11.2896MHz 或12.288MHz?
我已经包括了我们的编解码器集成原理图。 是否有人能够帮助检查、以确保我们的设置正确、并可能有助于此设置的正确寄存器设置?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 正在尝试使我们的编解码器与12MHz 晶体一起工作。 我们仅为应用连接了 MCLK。 是否可以使用12MHz 时钟配置 TLV320AIC3204、或者是否需要将其配置为 11.2896MHz 或12.288MHz?
我已经包括了我们的编解码器集成原理图。 是否有人能够帮助检查、以确保我们的设置正确、并可能有助于此设置的正确寄存器设置?
谢谢!
我想我们可能已经解决了这个问题、但我们还没有对其进行测试。 我们将在明天进行测试。
根据应用参考指南(www.ti.com/.../slaa557.pdf)第78页的表2-27、这些是我们针对44.1kHz 采样率所做的设置:
################################
ADC 的#个时钟设置
编号-->
编解码器接收到的#:MCLK = 12MHz
采样率为44.1kHz
################################
编号
#选择第0页
宽30 00
编号
#寄存器6 - PLL J = 7
宽30 06 07
编号
#寄存器7 - PLL D = 560
宽30 07 02 30
编号
#寄存器18 - NADC = 3、mAdc = 5
宽30 12 83 85
编号
################################
################################
DAC 的#时钟设置
编号-->
编解码器接收到的#:MCLK = 12MHz
采样率为44.1kHz
################################
编号
#选择第0页
宽30 00
编号
#寄存器11 - NDAC = 5、MDAC = 3
宽30 0B 85 83
编号
#寄存器13 - DOSR = 128
宽30 0D 00 80
编号
################################
您好!
我对原理图的评论:
https://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf?ts=1663260343219
在配置上:
此致。
我正在与 Zach 一起进行这个项目。
编解码器未连接到任何 DSP。 名称中包含"DSP"的网络名称是因为我们将编解码器视为 DSP 类型。 系统中唯一的另一个处理器是微控制器、它通过 I2C 总线与编解码器进行通信。
但是、我们需要知道:
-如果我们不与另一个 DSP 或处理器通信、我们是否需要驱动 WCLK/BCLK 线路?
除此之外、解决您的顾虑:
-我们在另一页上有 I2C 上拉电阻器
我们将使用2.2K 的电流
我们有定制的 MIC/音频输入布线、
- in3线路在另一页上进行交流耦合
-我们的1.8V 和3.3V 电源同时出现。
-我们已更改 MDAC/mAdc = 3、NDAC/NADC = 5
谢谢、
Carlos
我已经附上了我们当前写入编解码器的内容的日志。 pdjuandi、您是否看到有问题? 我们确实注意到、在尝试计算时钟设置时、对于44.1kHz 采样率、PLLD 似乎需要为56、而不是560。 我们已经尝试了这两种方法、但对于电流配置、我们仍然无法在线路输出上获得任何输出。
e2e.ti.com/.../AuraLog_5F00_Single-Ended-Loopback-IN1-Test-w-HP-OUT-V2-2022_2D00_09_2D00_16.log
实际上、这是一个旧日志。 我们要发送的当前命令和读回的值如下所示:
Aura V0.06 Starting up ----DEBUG-MODE-ON---- Applied DSP HARDWARE reset Released DSP HARDWARE reset W 0x00 0x00 (Write PAGE reg) W 0x01 0x01 (write register) COODEC: Did SW Reset W 0x00 0x00 (Write PAGE reg) W 0x34 0x18 (write register) CODEC: GPIO output is INT2 W 0x35 0x14 0x04 (write registter) CODEC: DOUT=GPO, DIN=GPI W 0x37 0x08 0x04 (write register) CODEC: MISO is INT1out, SCLK is GPI W 0x06 0x07 (write register) COODEC: Register 6 - PLL J = 7 W 0x07 0x00 0x38 (write register) CODEC: Register 7 - PLL D = 56 (NOT 560) W 0x12 0x85 0x83 (write register) CODEC: Register 18 - NADC = 5, MADC = 3 W 0x1D 0x00 (write register) CODEC: (DAN) DISabled loopback register 29 W 0x3D 0x01 (write register) CODEC: Set the ADC Mode to PRB_R1 W 0x00 0x01 (Write PAGE reg) W 0x01 0x08 (write register) CODEC: Set Disable weak AVDD W 0x02 0xF0 (write register) CODEC: (Dan) DISable Master Analog Power Control W 0x3D 0x00 (write register) CODEC: Select ADC PTM_R4 W 0x47 0x32 (write register) CODEC: Set the input powerup time W 0x7B 0x01 (write register) CODEC: Set the REF chharging time W 0x34 0x28 (write register) CODEC: (Dan) Route IN2L, IN3L to LPGA+ W 0x36 0x20 (write register) CODEC: (Dan) IN2R to LPGA- W 0x37 0x88 (write register) CODEC: (Dan) Route IN1R, IN3R to RPGA+ W 0x39 0x20 (write register) CODEC: Route IN1L to RPGA- W 0x3B 0x0C (write register) CODEC: Unmute Left MICPGA W 0x3C 0x0C (write register) CODEC: Unmute Right MICPGA W 0x00 0x00 (Write PAGE reg) W 0x51 0xC0 (write register) CODEC: Power up LADC/RADC W 0x52 0x00 (write register) CODEC: Unmute LADC/RADC W 0x0B 0x85 0x83 (write register) CODEC: Register 11 - NDAC = 5, MDAC = 3 W 0x0D 0x00 0x80 (write register) CODEC: Register 13/14 - DOSR = 128 W 0x3C 0x01 (write register) CODEC: (Dan) DAC signal processing bblock W 0x00 0x2C (Write PAGE reg) W 0x01 0x04 (write register) CODEC: Enable Adaptive filtering W 0x0C 0x7E 0x33 0xA8 0x00 0xC0 0xE6 0x2C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x33 0xA9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf A Biquad A, Left Channel W 0x00 0x2D (Write PAGE reg) W 0x14 0x7E 0x33 0xA8 0x00 0xC0 0xE6 0x2C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x33 0xA9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf A Biquad A, Right Channel W 0x00 0x2C (Write PAGE reg) W 0x48 0x7F 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf A Biquad D, Left Channel W 0x00 0x2D (Write PAGE reg) W 0x50 0x7F 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf A Biquad D, Right Channel W 0x00 0x3E (Write PAGE reg) W 0x0C 0x7E 0x33 0xA8 0x00 0xC0 0xE6 0x2C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x33 0xA9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf B Biquad A, Left Channel W 0x00 0x3F (Write PAGE reg) W 0x14 0x7E 0x33 0xA8 0x00 0xC0 0xE6 0x2C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x33 0xA9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf B Biquad A, Right Channel W 0x00 0x3E (Write PAGE reg) W 0x48 0x7F 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf B Biquad D, Left Channnel W 0x00 0x3F (Write PAGE reg) W 0x50 0x7F 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (write register) CODEC: Buf B Biquad D,, Right Channel W 0x00 0x01 (Write PAGE reg) W 0x14 0x25 (write register) CODEC: De-pop W 0x0C 0x08 0x08 (write register) CODEC: LDAC/RDAC to HPL/HPR W 0x0E 0x08 0x08 (write register) CODEC: LDAC/RDAC to LOL/LOR W 0x09 0x3C (write register) CODEC: Power up HPL/HPR and LOL/LOR drivers W 0x0A 0x3B (write register) CODEC: (Dan) Set output common mode W 0x10 0x00 0x00 (write registter) CODEC: Unmute HPL/HPR driver, 0dB Gain W 0x12 0x00 0x00 (write register) CODEC: Unmute LOL/LORR driver, 0dB Gain W 0x00 0x00 (Write PAGE reg) W 0x41 0x00 0x00 (write register) CODEC: DAC => 0dB W 0x3F 0xD6 (write register) CODEC: Power up LDAC/RDAC W 0x40 0x00 (write register) CODEC: Unmute LDAC/RDACCODEC: INIT DONE Reading Codec Page 0: ADDR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0x0_ 00 00 60 00 00 11 07 00 38 00 00 85 83 00 80 02 0x1_ 00 08 85 83 80 01 00 04 00 00 01 00 00 00 01 00 0x2_ 00 00 00 00 44 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x3_ 00 00 00 00 18 14 05 08 05 00 00 00 01 01 00 D6 0x4_ 00 00 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 EE 10 D8 7E E3 0x5_ 00 C0 00 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 0x6_ 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Done reading page 00 Reading Codec Page 1: ADDR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0x0_ 01 08 F0 00 00 00 00 00 00 3C 3B 10 08 08 08 08 0x1_ 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x2_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x3_ 00 00 00 00 28 00 20 88 00 20 00 0C 0C 00 03 F0 0x4_ 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 0x5_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x6_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x7_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 Done reading page 1
数据接口只是主机/控制器的音频接口(音频串行接口)块、它基本上是不同音频格式的过程。
如果您想了解更多有关该接口的信息、请观看下面的视频。
https://training.ti.com/audio-serial-interface-formats
此致。