请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 大家好、团队、
虽然系统中的软件仍在开发中、但客户希望尝试不使用 TPA6304-Q1。
- 他们尝试通过将 STANDBY 引脚置于高电平来开启器件、但未看到任何输出。
该器件是否需要任何诊断或其他功能才能运行?
或者、对于 VBAT&PVDD、STANDBY 是否不应变为高电平?
查看序列时、我看到在其他引脚变为高/低电平后、待机变为高电平:
- 我们能否在 TPA6304-Q1EVM 和 PPC 中尝试该软件来开启客户电路板中的 TPA6304-Q1?
在这种情况下、我们能否通过 I2C 信号控制客户电路板中的 TPA6304-Q1?
如果是、则需要连接以下哪一个:SCL、SDA 以及 STB 和 DIAG?
如果在上面的1或2中难以控制/打开 TPA6304-Q1、它们将等待软件开发。
请在这里帮助我们。
此致、
Masaru