This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath 桥接协议(i2c out、无 xmos)?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136708/purepath-bridge-protocol-i2c-out-without-xmos

主题中讨论的其他器件:TAS5828M

您好!

是否有用于 PurePath 的 API、套接字或书面 USB 协议?

我想构建自己的电桥、以避免将 EVM 板用作大 USB 转 i2c 适配器

谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为我们没有任何用于 PPC3的公共 API。 我不确定我是否理解您的需求? 您是否需要适用于 USB 转 I2C 的小型电路板?  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cirrus Logic 具有一个出色的网桥 API、因此您可以通过 USB 或蓝牙将 i2c 命令隧道

    在我的案例中、我只是不想在电路板上安装大型电动汽车套件。 而是通过与电路板上的 MCU 相关联的 USB-CDC 发送 i2c 命令

    (TI)请向 PPC 添加一个选项,您可以在其中连接到网络插座。

    例如 localhost:8888、然后在 PPC 中生成的任何命令、即 i2c 都将传递到该套接字

    然后、很容易制作 python 脚本、以将这些脚本连接到您的产品/ DUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供详细信息。 在某些情况下、我们可以启用系统内调优、客户可以使用自己的硬件和 PPC3调优智能放大器(例如、如果您的系统基于 Android)。

    如果您向我提供有关您使用的 TI 器件等的更多详细信息... 我可以向我们的软件团队了解可能的情况。 您是否需要了解您将通过 USB 或蓝牙通道与哪个主机通信、它是您的最终产品或原型设计设置的一部分、还是其他内容? 方框图很有用。  

    如果您不想在此论坛上共享信息、我们可以转到电子邮件。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可以编写主机代码和桥接器、没问题

    只需要远离纯路径应用程序

    即本地管道、套接字或类似的命令、以便我们可以捕获命令。 然后、我们的桥将执行其余操作

    选项2、leas optimal、因为如果您可以共享 xmos 接收器部件的源代码、则会有更多工作要做。 然后、我们只需实施相同的 USB 描述符、并模仿 EVB 来欺骗 PPC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将与我们的软件团队讨论如何实现、这是一个很好的建议。

    您需要控制哪些 TI 器件?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    简单且通用。 如果您可以让 PPC 团队为命令行提供双向套接字、则很乐意分享 python 部分

    器件 tbd、但 prel。 TAS5828M

    请注意、借助此解决方案、我们可以支持任何器件、因为这只是桥接 i2c 命令的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待、请让 Brian 在本周内提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    我现在将关闭此主题、并在与软件团队联系后通过电子邮件跟进此请求。