This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:设置 LOL &Lor 断电 Won 和#39;t 在由 LDOIN 配置线路输出时生效

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135799/tlv320aic3204-setting-lol-lor-power-down-won-t-take-affect-when-line-output-is-configured-powered-by-ldoin

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我已将 LOL 的输出共模配置为1.65V、输出由 LDOID (P1_10、D3=1)供电

然后、我注意到、设置线路输出断电(P1_R9、D2=0、D3=0)不会导致线路输出断电。

这是否意味着、一旦线路输出由 LDOIN 供电、无论 P1_R9的 D2和 D3中的配置如何、其电源状态都由 LDOID 的状态确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarick、

    很抱歉、我们的编解码器专家延迟了12到24小时、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 上进行了测试、它按预期工作。

    当我将第1页寄存器9从0x0C 设置为0x00、P1R10在0x08时、它会关闭线路输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、pdjuandi、

    再次感谢您的帮助。

    根据您的测试结果、我发现我们的外部 PA 不断上拉线路。 即使 PA 已关闭(从 SW 的角度来看)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们现在可以关闭它。