This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输出阻抗

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1138157/tas6424e-q1-output-impedance

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!

输出通道的内部输出阻抗是多少? 以了解阻尼因子。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在20Hz 至20kHz 范围内、除 LC 滤波器之外的器件的输出阻抗约为0.019欧姆。

    此致、
    Gregg Scott