This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:电压增益由 tpa3255evm 中的输入频率变化

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137818/tpa3255evm-the-voltage-gain-is-changed-by-input-frequency-in-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好!

我正在使用 TPA3255EVM 测试压电致动器的驱动。

详细的驾驶条件 如下所述

-负载:压电致动器,200nf

-驱动频率20k ~ 40kHz

-驱动电压50Vpp ~100Vpp,纯正弦波,BTL 驱动

[问题]

1.驱动频率的电压增益由正弦波的输入频率改变

 -当我在20kHz 下进行测试时、与 tpa3255数据表一样、电压增益大约为21.5dB。

但当我驱动超过20kHz (即30kHz)时、电压增益超过25dB

-当我驱动40kHz 时,电压增益约为30dB。

-是正常的吗? 这是否可以像振荡?

-如果是、 我需要修改3255EVM 上的哪个组件?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minho。

    [引用 userid="493522" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137818/tpa3255evm-the-voltage-gain-is-changed-by-input-frequency-in-tpa3255evm ]-是否正常? 这是否像振荡?

    这与 EVM 的输出滤波器和压电体的电容有关。

    [引用 userid="493522" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137818/tpa3255evm-the-voltage-gain-is-changed-by-input-frequency-in-tpa3255evm "-如果是、 我需要修改3255EVM 上的哪个组件?

    您可以下载 LC 滤波器计算工具、以选择满足您要求的 LC 滤波器。

    LCFILTER-CAP-TOOL 设计工具|德州仪器 TI.com

    PS: 由于您连接了压电负载,因此输出滤波器中的 C 值等于 Cout+2*压电负载,并且由于没有电阻负载,因此表中的电阻负载需要设置为更大的值。

    BR。

    魏秋。