This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:推荐的放大器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M, TPA3129D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137610/opa1662-recommended-amplifier

器件型号:OPA1662
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5825MTPA3129D2TPA3116D2

您好!

请帮助推荐20W 音频放大器、要求如下:
支持 PBTL 和 BTL 模式;
2.12V 电源、可在 BTL 模式下支持高达15W /通道@4Ω 功率输出、无需 THD+N
PA 效率高于90%
增益不小于32dB

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    这些要求将需要一个 D 类或类似的放大器。  将此帖子移至涵盖这些器件的组。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、查理

    根据您的要求、您可以选择如下所示的放大器:

    数字输入放大器:TAS5805M/TAS5825M

    模拟输入放大器:TPA3129D2/TPA3116D2

    您可以通过我们的官方网站选择您认为更好的其他芯片。

    扬声器放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    BR。

    魏秋。