This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:如何查看寄存器映射、TAS2559发出蜂鸣音

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559EVM, TAS2559, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137350/tas2559evm-how-can-view-register-map-beep-from-tas2559

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2559TAS5825M

大家好、团队、

我对 TAS2559EVM 有几个问题。

  1. 我找不到 TAS2559的寄存器映射、尽管 TAS5825M 具有寄存器映射选项。 如何查看 TAS2559的寄存器?
  2. 我向 EVM 板发出了热风、以检查测得的扬声器温度是否升高。 但 EVM 停止工作并发出蜂鸣音。 此操作 是否符合您的预期? 当我向扬声器发出热风时、不会发出蜂鸣声、而是向 EVM 板上的 IC 发出蜂鸣声、则会输出蜂鸣声。

  3. 我发现当声控启动时扬声器温度会立即升高、而当声控停止时、扬声器温度会缓慢降低。 为什么他们的行为不同?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    如果您需要读回器件寄存器、可以使用 I2C 监控器工具来运行读取所有寄存器并对每个页面重复此操作、但这没有其他器件所做的寄存器说明。

    您是说您正在加热器件? 还是扬声器? 扬声器保护算法根据扬声器的 IV 反馈将扬声器温度作为估算值进行监控。 它实际上并不是直接测量温度。

    温度缓慢下降可能是由于保护上的某些时序参数所致、也可能是扬声器特性化中的一些参数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    关于第一个问题、我理解。 我希望所有器件都能轻松查看寄存器映射。

    第二天、我用干燥机将 EVM 上的 TAS2559 IC 加热了1秒。 然后、扬声器输出蜂鸣音发出声音、但我找不到此 IC 或 EVM 具有此功能的任何说明。  

    第三、这是典型的行为、仅适用于 TAS2559还是仅适用于我的情况? 如果所有放大器的行为相似、您有确切的理由。 上升和下降速度明显不同、因此我不认为这是因为一些参数不同。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我不希望在较高温度下产生蜂鸣声、这对我来说似乎很奇怪。 在该测试期间、可能还有其他事情正在进行。 您能否在测试期间监控器件的输入? 您能否分享有关此蜂鸣声的更多详细信息? 它是否始终是特定的频率和振幅音调? 清除热量后,此蜂鸣声是否停止?

    攻击和发布时间可能不同、因此我提到的参数可能会导致上升和下降的差异。 如有可能、请共享您的 PPC3文件以及有关扬声器数据表和特性参数的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师