This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:线路输出功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137243/tlv320aic3204-line-out-capability

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

如标题所示、是否有任何信息 描述 了 TLV320AIC3204的线路输出功能? 即1Vrms、0.01% THD。

此外、如何将 AIC3204配置为线路输出、0x0E 和0x0F?

谢谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    数据表的第9.3.2.4节概述了线路输出能力;它确实支持高达1Vrms 的电压。

    此外、是14和15 (0x0E、0x0F)是配置 AIC3104线路输出的正确寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    很抱歉,我找不到的特征是“差动”线路输出功能,您能否指定如何将 LOL 和 LOR 配置为差动线路输出?

    谢谢

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    差分输出的 LO/LOL 配置在寄存器14中完成。 请参阅随附的:

    有关差分耳机输出配置、请参阅参考指南的第2.2.3.2节。

    如果您有任何其他问题、请告诉我