This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:批准使用 PurePath Console 3 (PPC3)下载

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC5140EVM-PDK, ADC3120EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137934/adc5140evm-pdk-approval-for-purepath-console-3-ppc3-download-access

器件型号:ADC5140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADC3120EVM-PDK

大家好、团队、

我最近购买了两个开发套件。  ADC5140EVM-PDK 和 ADC3120EVM-PDK。 我在~1周前申请了 PPC3访问权限。 您能不能帮助获得批准。 (案例编号 CS1286414)。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    授权后、您将在30分钟内看到一封确认电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daveon、我能够下载 PPC3。 如果您可以帮助我解决另一个问题、请。 我目前无法访问 EVM 应用程序,您能指导我获取  ADC5140EVM-PDK 和 ADC3120EVM-PDK 的应用程序吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    请按照以下链接第5页的步骤在 PPC 中安装设备应用程序:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa586/slaa586.pdf?ts=1664265398386&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS2562%253Flogin-check%253Dtrue

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、  
    我尝试了步骤5,登录后仍然显示“Me”,没有可用的 EVM 应用程序可供安装。
    还需要澄清的 一点 是、PPC3或更低版本的 ADC5140EVM-PDK 和 ADC3120EVM-PDK 部分的应用。  
    请仔细阅读并告诉我、感谢您的帮助。  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、  

    我授权评估软件访问这些应用程序、应在30分钟内查看确认电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daveon 的快速回复 和授予访问权限。 它现在可以工作了。