This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:通电且无音频

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1138178/tas5825m-power-on-and-no-audio

器件型号:TAS5825M

你(们)好   

我们之前遇到过这样一个问题:6%的功率放大器上电后没有音频输出。 一些同事建议将第7个引脚的电容改为2.2uF、然后我们可以解决这个问题。 是否有这样的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    "接通6%功率放大器电源后"

    您是不是说6%的功率放大器在上电后没有声音?

    您确认了多少个放大器?

    我们通常在引脚7上使用1uF。 更改2.2uF 可以解决您的问题、您能告诉我您使用的电容器的额定电压吗?

    在启动期间实际电容是否可能降低?

    关于加电期间没有音频、我们遇到了其他一些根本原因。

    这 是因为 LC 滤波器使用的电感器具有过小的饱和电流和额定电流、因此触发了 OC。

    您能否帮助确认 ox68、70、71、72、73寄存器以确认启动过程中发生了什么错误?

    谢谢。

    Jess