This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:如果 PCM1804双 ADC 通道单独工作?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1138138/pcm1804-if-pcm1804-dual-adc-channel-is-separately-working

器件型号:PCM1804

是否可以单独使用 PCM1804双 ADC 通道? 还是不同时工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于左右通道的2 AD 转换器同时工作