This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:由于器件缺货、在现有设计中更换 TAS2563RPPT

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2559, TAS5722L, TAS2557, TPA3137D2, TPA3144D2, TAS2563, TAS2562, TAS2764, TAS2780, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136590/tas2563-replacing-the-tas2563rppt-in-an-existing-design-due-to-part-out-of-stock

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS2559TAS5722LTAS2557TPA3137D2TPA3144D2、 TAS2110 TAS2562TAS2764TAS2780TAS2781

尊敬的所有人:

 

Vivian 将我们的问题从客户支持中心票据系统重定向到该论坛。

 

我们目前在 医疗电子设备中使用 TAS2563RPPT、需要寻找具有相似或"更好"规格的替代产品。 在第一次运行中、我们订购了第一批3000个器件并进行了评估。 在项目规划变革期间,事实证明,整合和生产比预期的要困难得多。 因此,我们将扩大这一做法,并向本论坛解释情况和可能的选择。

 

具有蓝牙模块的医疗电子设备

单声道扬声器、5瓦、4或8欧姆(均有库存)

电池电压3.7V (升压最好包含在放大器中)

 

我们已经了解了 TI 产品系列中的许多可能选项、并将 TAS2559确定为最佳替代产品。 请告诉我一些关于最合适和可用器件的想法:

TAS2559

https://www.ti.com/product/TAS2559?keyMatch=TAS2559&tisearch=search-everything&usecase=GPN

 

TAS5722L

https://www.ti.com/product/TAS5722L

 

TAS2557

https://www.ti.com/product/TAS2557

TPA3137D2

https://www.ti.com/product/TPA3137D2

 

TPA3144D2

https://www.ti.com/product/TPA3144D2

 

我期待您的反馈。

 

此致、

 

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您的应用是否需要智能放大器算法? 您提到的某些器件具有此功能、而有些器件没有。
    我将在下面添加一些选项:

    • TAS2110 -这与 TAS2563 (QFN 版本)类似、但没有 IV 检测或集成智能放大器算法。 但它具有相同的集成升压功能
    • TAS2562 -这与 TAS2563 (WCSP 版本)类似、但如果没有集成的智能放大器算法、它仅包含 IV 感应反馈。 它还具有相同的集成升压功能
    • TAS2764 -此器件是一款支持 IV 检测功能的更高功率放大器。 它采用 D 类电源的 Y 桥架构、可提高效率
    • TAS2780 -与 TAS2764类似、但额定电压/功率更高
    • TAS2781 -这是一款额定功率更高的最新智能放大器集成器件、不具有集成升压功能、但它包含用于外部升压的 H 类控制器(Hybrid-Pro)以及 Y 桥架构

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    对于我们来说、重要的是、组件随时可用、因为我们目前的器件短缺、即使我们的数量确实很适中(一年最多3000个)。

    从您的名单中、我将重点介绍 TAS2562并与我们的开发人员进行讨论。

    他们选择 TAS2559作为类似选项、但您的列表中没有它。 您能告诉我们、为什么您没有选择它?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我对我们的分权人有反馈。

    我们使用数字音频调优选项、他们告诉我、TAS2562已经过审查、但没有替代方案。

    和我的另一个回复一样:您认为 TAS2559是可互换的吗?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    TAS2559是智能放大器的早期版本、因此它包含保护算法、因此非常适合。 但是、在功能方面存在一些差异、您可以在 PPC3中检查这两个器件、以了解这两个版本之间的差异和差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们几周前拿到了评估板、发现它基本上适合我们的目的。 由于我们了解到、具有不同封装尺寸的 PCBA 的生产将会更加困难。 不过、我们会不断进行评估。 我只是希望找到其他一些替代方案、这可能会为我们重新设计 PCB 节省一些时间。  

    从这个角度来看待它。 您是否看到任何其他 TAS2563和 TAS2559替代产品?

    此外、我们上周刚刚了解到库存中仍有一些 TAS2563、我希望购买其中的一些器件、而在我们的案例中、较旧的 TAS2559的重新设计所需的时间比预期的要长。

    最后、在有库存之前、是否有办法为即将于 Q1/23进行的生产下一个 TAS2563订单?

    此致、

    Tim Mackerodt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我想我们基本上已经介绍了该主题中与智能放大器相关的所有器件。 没有引脚对引脚的直接替换、我知道在硬件和软件方面更改您的设计需要时间。

    我实际上没有关于提前订购商品的更多信息、因此您可能需要联系您当地的销售办事处。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的支持。 我将在 Eschborn 访问 TI-Germany、但我也希望与全球销售团队的某个人联系、因为上次我们是直接从 TI-global 商店订购的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我将检查我们如何路由您的请求、这对于应用程序团队支持来说并不常见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、  

    这对我来说听起来很好! 希望能有最好的

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请 等待我们的音频专家评论后继续该主题。 感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我可能会在下周收到一些反馈后通过私人消息进行联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师