This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:TPA2016D2EVM 的驱动程序

Guru**** 2638085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2EVM, TPA2016D2, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136334/tpa2016d2-the-driver-of-tpa2016d2evm

器件型号:TPA2016D2
主题中讨论的其他器件: 、TPA2012D2

尊敬的 TI 团队:

我们的客户带来 了 TPA2016D2EVM、并发现根据用户指南连接到计算机时需要该驱动程序文件。 是否可以提供 Win7或 win10系统的驱动程序文件?

无法 识别  TPA2016D2EVM 并需要驱动程序:

我们在安装目录中找到此驱动程序,但安装提示需要数字签名信息。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    该模块是几年前开发的、遗憾的是、该工具没有更新。 您可能必须在某些兼容模式或旧操作系统中使用此功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢。 你有更好的建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    请等待12-24小时让 Ivan 发表评论,感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    在我第一次答复之后没有其他意见

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的意思是、是否有任何其他器件型号可替代 TPA2016D2。 您能给出一些好的建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    应用要求是什么? 他们最初为何选择 TPA2016D2?
    这将有助于确定一些备选方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    最终 产品是智能眼镜、我们的要求是双通道立体声、小尺寸、输出功率 为1W。 是否有任何器件型号可供参考?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina、

    TPA2012D2可能是一个不错的选择吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    TPA2012D2 EVM 是否具有用于 win10或 win11系统的驱动程序?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina、

    TPA2012D2是硬件控制的器件、它没有可控制的寄存器、因此 EVM 未连接到 USB 或其他控制器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师