我们使用的是 TAS2563、我们可以捕获回波参考通道。 但是、当振幅高于特定阈值时、我们会看到回波参考信号存在问题。 信号会变得断断续续、并且会出现很多周期性不连续性。
噪声部分包含不连续性、良好的部分是干净的。 Put 是1KHz 时的振幅斜坡信号正弦音调




我们已将 ASI 选择设置为音频输入/输出。
当信号高于阈值时、I/V 感应信号几乎会爬行。
如果阈值低于1/12峰间值、则这始终是可重现的、并且信号是干净的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的是 TAS2563、我们可以捕获回波参考通道。 但是、当振幅高于特定阈值时、我们会看到回波参考信号存在问题。 信号会变得断断续续、并且会出现很多周期性不连续性。
噪声部分包含不连续性、良好的部分是干净的。 Put 是1KHz 时的振幅斜坡信号正弦音调




我们已将 ASI 选择设置为音频输入/输出。
当信号高于阈值时、I/V 感应信号几乎会爬行。
如果阈值低于1/12峰间值、则这始终是可重现的、并且信号是干净的。
您好 Oren、
是否可以尝试使用附加的配置文件? 我使用的是不同版本的软件、它为输出数据启用了一些高级设置。 如果可行、我可以通过 TI FAE 发送进一步的指令。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好 Oren、
我已经测试过与 EC 数据相关的此问题、我将在下面添加一些具体的注释:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好、Ivan、
两个不同的问题...
我将使用 您在标准 PPC3中推荐的 TDM 发送器设置来查看 EC 数据。 当 SDIN 音频振幅足够高、使其激活时、SDOUT EC 数据中会出现60Hz 导频音调。 我使用的是-12dBFS 1kHz 音调、您使用的是什么级别?
使用您提供的新配置文件时、EC 根本不起作用。
谢谢、O.R.
编辑: 我使用标准 PPC3中推荐的 TDM 发送器设置截屏。 这是左槽期间 SDIN 和 SDOUT 的特写。 浅蓝色垂直光标显示 MSB 和 LSB I2S 数据的时钟输入位置。 您可以看到 SDIN 和 SDOUT 均为16位、并且在 LSB 计时后、左侧放大器停止驱动公共 SDOUT 线路。 我在60 Hz 导频出现时拍摄了这张屏幕截图,但它是否处于活动状态对这些波形没有影响。
我认为 数据针对标准 I2S 正确对齐、因此请告知您要更改的内容与所示内容。

此屏幕截图显示了直接测量 SDOUT 时的60Hz 导频音调。 SDIN 是一个频率为-12dBFS 的1kHz 音调。 每次调谐时、预期 SDOUT 电平为-17dBFS。
您好 Oren、
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好 Oren、
我现在可以在一侧的 EC 数据上看到导频音、但无论输入振幅如何、我都必须启用导频音; 我已经确定、由于某种原因、在使用 EVM 时、音频输入数据会缩小、因此导频音不会添加到输出中。
关于失真、鉴于失真表现出间歇性行为、我仍然认为 TAS2563与主机之间可能存在一些时间或格式不匹配。
我将继续努力寻找一个解决方案、在 EC 数据上没有试验音、并继续研究失真的根本原因。
有关自定义系统配置的另一个后续问题:您能否从两个器件读回寄存器0x0B、0x0c 和0x0d? 您是在初始化过程中写入这些寄存器吗?
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好、Ivan、
是的、这些寄存器是初始化的一部分。 我注意到 PPC3中的值与读回值之间存在差异:
实际读数:
器件1 (左侧):
0x0B 0x00
0x0C 0x44
0x0D 0x04
器件2 (右侧):
0x0B 0x00
0x0C 0x40
0x0D 0x04
PPC3中的值:
器件1 (左侧):
0x0B 0x02
0x0C 0x40
0x0D 0x04
器件2 (右侧):
0x0B 0x02
0x0C 0x44
0x0D 0x04
您好 Oren、
感谢对这些寄存 器的检查、只要位6为0 (这意味着数据集被禁用)、寄存器0x0B 上的内容就无关紧要。 关于寄存器0x0c、值交换仅意味着数据在 SDOUT 通道上交换、但只要它们是不同的值、LSB 上的差值为4、这应该是可以的。
最后我注意到 PPC3配置正确、但 cfg 不正确、因此我想知道您是否可以获得类似的结果。
您还可以尝试从书籍0第0页切换寄存器0x07上的位0吗? 我想知道数据是否可能在错误的边沿进行采样、而只是轻微的错误采样。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
Prashanth、您好!
我只需编辑我之前的回复、如果您收到我之前回复的电子邮件通知、请忽略。
从 EC 数据中删除试验音并不是一种简单的启用/禁用操作、因此我们可能需要为此目的更改算法。
扬声器正在主动播放60Hz、您能否详细说明为什么即使扬声器正在播放该信号、您也需要 EC 数据而不使用引导提示音? 它是否会影响回波消除算法?
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师