This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:此部件是否有 Linux ALSA 驱动程序?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033540/tas5825m-is-there-a-linux-alsa-driver-for-this-part

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

是否有适用于此器件或 TI TAS58x 系列的 Linux ALSA 驱动程序? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      很抱歉、我们没有 Linux 驱动程序开发资源。 我们只有一个适用于 TAS5805M 的驱动程序、需要为 TAS5825M 进行修改。 请查看以下链接以了解更多信息。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../linux-tas5825m-linux-drivers