This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:关于 TAS5766MDCA 的可靠性数据

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032933/tas5766mdcaevm-about-reliability-data-of-tas5766mdca

器件型号:TAS5766MDCAEVM

尊敬的 TI 专家:  

是否可以为 TAS5766的可靠性数据提供 HTOL 数据?

它通常可以从 TI.com 下载可靠性数据、但对于 TAS5766、未列出 HTOL。

TAS5766MDCAR HTOL

-最小批量数量

-样本大小/批次

-条件

-持续时间

-结果

我们的客户要求我们提供大规模生产所需的信息。

谢谢你。

Daisuke Hagiwara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      这是机密信息、我将通过电子邮件向您发送