This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:TLV320AIC3262:PurePath StudioIO 软件下载

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262EVM-U, TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032434/aicpurepath_studio-tlv320aic3262-purepath-stuio-software-download

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

我已经等了一段时间、才有 PurePath Studio 下载链接的请求。 我发布了我的请求并获得反馈、让我将请求转发到 audio_software@ti.com。 我做了、但看起来根本没有进步。
我有 TLV320AIC3262EVM-U 很遗憾、我仍然在等待下载链接。 因此、我的项目无法进入下一步。
我找到了一些具有相同问题的帖子。 是否有人知道是否有获取软件的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能不能得到您的位置、应用程序描述、名称和电子邮件、并尝试为您推送这个信息。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然~这是我的信息。

    --------------

    姓名:Carol

    姓:Guo

    电子邮件: carol@jarvish.com

    公司:KDH Design Inc.

    国家/地区:台湾 TW

    Endequip:民用、头戴式设备

    TI 器件名称此处:TLV320AIC3262

    生产时的潜在数量:5K

    预计生产日期:2022年3月

    原型日期:2021年10月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol、

    感谢您提供信息、我现在正在努力了解这一点

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在应该能够访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。